欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用导向轴的直线移动机构(导向轴的使用案例)

  • 2022.05.13 17:45:46
  • 米思米
  • 5107

    棒状导向轴是最容易通过机械加工实现外径精度的简单形状,因此常用于高精度直线移动引导。米思米的导向轴具备如下特征。

     * 可选择要求基本没有间隙的精密运动的“配合公差:g6”,或作为需要脂润滑、油润滑的导向轴承而选择“配合公差:f8”。

     * 可选择感应淬火(参见“淬火方法和特点”)或镀硬铬用于提升导向轴的表面硬度。 

     * 导向轴的真圆度、直线度和与端面形状之间的同轴度、垂直度可确保精度。

     * 为了安装导向轴,可选择各种端部形状

   =使用导向轴的直线移动机构的应用案例=


a)具有2根平行导向轴的标准直线运动机构结构说明(参见【案例图1】、【照片1】)

 1.  采用2根导向轴约束旋转运动,从而实现直线运动的高精度和高承载能力。(参见【照片1】)

 2.  导向轴轴承包括线性衬套型和无油衬套型。通常是采用线性衬套。

 3.  由于无油衬套具有高负载能力(对应于线性衬套的额定负载),因此优选用于需要承受冲击等的机构。但是,与使用轴承的线性衬套相比,摩擦阻力大,因此不适合用于需要长时间连续运转的机构。


使用导向轴的直线移动机构(导向轴的使用案例)   

b)具有1根导向轴的直线运动机构结构说明(【案例图2】、【照片2】)

  1.  单导向轴直线运动机构有2种构成方法,一种是使用同时伴有直线运动和旋转的运动导轨,另一种是防止旋转并用于引导进行直线运动。【案例图2】为后者。

  2.  制止旋转的直线运动机构不适合需要大负载的直线运动引导,因为旋转会受到导向轴以外部件的限制。【照片2】中,是利用气缸的活塞和推杆限制旋转。

  3.  对于单导向轴机构的轴承,为了获得直线运动的稳定性和高负载能力,最好选择长线性衬套(双杆型、长杆型)或无油衬套(间歇运动的情况下)。

 使用导向轴的直线移动机构(导向轴的使用案例)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities